LCD – Alphanumerisch
Wie ein LCD-Bildschirm aufgebaut ist, hängt vom Einsatzzweck ab. Anzeigeformat, Auflösung, Reaktionszeit und Kontrast sind Leistungsmerkmale, die je nach Bedarf variieren können. Auf einem LCD-Bildschirm werden Informationen in der Regel in Segmenten oder Pixeln angezeigt. Segmente sind Regionen, die in unterschiedlichen Formen angeordnet sein können. Die gebräuchlichste Segmentkonfiguration ist die nachfolgend dargestellte 7-Segment-Anzeige. Dieses Format findet sich häufig in Taschenrechnern, Uhren und anderen einfachen numerischen Anzeigen. Ein LCD-Bildschirm ist energieeffizienter und kann sicherer entsorgt werden. Weil diese Anzeigegeräte nur wenig Strom benötigen, sind sie auch für batteriegespeiste Elektrogeräte geeignet.
Es gibt viele verschiedene Zeichenanzeigemodule. Auf welche Bauart die Wahl fällt, hängt vom jeweiligen Gerät ab. Alphanumerische LCD-Bildschirme sind ideal für Vorhaben, die eine einfache, nicht-grafische Benutzeroberfläche erfordern. Sie leisten alle grundlegenden Funktionen, benötigen weniger Strom als kompliziertere Anzeigemodule und sind zudem kostengünstiger.
Bei der Auswahl des alphanumerischen LCD-Anzeigemoduls ist die Displaytechnik ein wichtiger Faktor. Es gibt verschiedene Optionen, beispielsweise TN, HTN, STN und FSTN. Diese Lösungen unterscheiden sich hauptsächlich in Bezug auf Geschwindigkeit, Klarheit und Kontrast. Ein weiterer zu berücksichtigender Aspekt ist die Hintergrundbeleuchtung. Die RGB-LED-Hintergrundbeleuchtung erzeugt ein klares, weißes Licht. Nach einer Umprogrammierung können aber auch andere Farben dargestellt werden. Transflektive, reflektive und transmissive Module sind in Standardausführung erhältlich, können jedoch auch auf andere Zeichenanzeigemodi umgestellt werden. Natürlich ist auch die Displaygröße von Interesse. Bei der Planung kommt es darauf an, dass der Bildschirm problemlos in das Gerät passt. Gleichzeitig muss er groß genug sein, damit die Anzeigen gut zu lesen sind und effektives Arbeiten möglich ist.
Kleine LCD-Bildschirme sind in vielen tragbaren Verbrauchergeräten verbaut – z. B. Digitalkameras, Uhren, Taschenrechnern und Mobiltelefonen, einschließlich Smartphones. LCD-Bildschirme finden auch in Unterhaltungselektronikgeräten wie DVD-Playern, Videospielgeräten und Uhren Anwendung. Für LCD-Bildschirme sind unterschiedlichste Bildschirmgrößen möglich. LCD-Technik findet sich in winzigen Digitaluhren genauso wie in großformatigen Fernsehgeräten.
Zurück zur Hauptseite „Displaytechnik“