Wir bieten eine große Auswahl an Quarz- und Keramikresonatoren zur Oberflächen- oder Durchsteckmontage
Was ist ein Resonator? Ein Resonator ist ein Gerät oder System, das Resonanz oder Resonanzverhalten aufweist. Das heißt, er schwingt natürlich bei einigen Frequenzen, den sogenannten Resonanzfrequenzen, mit einer größeren Amplitude als bei anderen Frequenzen. Die Schwingungen in einem Resonator können entweder elektromagnetisch oder mechanisch (einschließlich akustisch) sein.
Resonatoren werden dazu verwendet, entweder Wellen bestimmter Frequenzen zu erzeugen oder bestimmte Frequenzen aus einem Signal auszuwählen. Musikinstrumente verwenden akustische Resonatoren, die Schallwellen bestimmter Töne erzeugen. Ein weiteres Beispiel sind Quarze, die in Elektronikgeräten wie Funksendern und Quarzuhren dazu verwendet werden, Schwingungen mit sehr präziser Frequenz zu erzeugen.
Resonatoren können so gebaut sein, dass sie den piezoelektrischen Effekt von Quarzen nutzen. Quarze und fast alle elastischen Materialien haben eine natürliche Resonanzfrequenz, die durch entsprechende Sensoren genutzt werden kann. Die Resonanzfrequenz hängt von der Quarzgröße, -form, -elastizität und -geschwindigkeit in der Substanz ab. Quarze für hohe Frequenzen werden normalerweise in einfache Formen geschnitten, z. B. in quadratische Scheiben. Typische niederfrequente Quarze werden oft in Stimmgabelformen geschnitten, wie sie in Uhren verwendet werden. Wenn eine hohe Genauigkeit nicht unbedingt erforderlich ist, können anstelle von Quarzresonatoren auch Keramikresonatoren verwendet werden.
Anwendungen für Resonanz
- Resonanz kann verwendet werden, um AC-Schaltungsschwingungen auf einer konstanten Frequenz zu halten, genauso wie ein Pendel dazu verwendet werden kann, eine konstante Schwingungsgeschwindigkeit in einem Zeitmessmechanismus aufrechtzuerhalten.
- Resonanz kann in Bezug auf ihre Impedanzeigenschaften ausgenutzt werden: entweder dramatisch ansteigende oder abnehmende Impedanz für bestimmte Frequenzen. Schaltungen, die bestimmte Frequenzen aus einer Mischung verschiedener Frequenzen herausfiltern, werden als Filter bezeichnet.